Automatización incorporada
Existen tres modos de automatización incorporados,
tales como Potenciar todos, Cancelar todas las modificaciones de calefacción
y el Modo ausente.
- Potenciar todoPuede aplicar una potenciación de +2 °C durante 1 hora a todas las salas del sistema. No afectará al agua caliente de ninguna manera. Debido a que se trata de una «acción única», puede encontrar Potenciar todo (A) en el menú «Automatización» haciendo clic en la pestaña «Automatización» en la parte inferior de la pantalla Inicio.
- Cancelar todas las modificaciones de calefacciónLa opción Cancelar todas las modificaciones de calefacción (A) devuelve todas las calefacciones al «control del sistema», es decir, que si ha seleccionado potenciar todo, o incluso si ha potenciado o ha anulado manualmente el valor de consigna de una habitación de forma individual, esta opción cancelará la anulación y devolverá de nuevo todas las habitaciones a los valores de consigna programados. Puede encontrar la función en el menú «Automatización» haciendo clic en la pestaña «Automatización» en la parte inferior de la pantalla Inicio.
- Modo ausenteCuando se activa el Modo Ausente (A), todas las salas se ajustarán a la temperatura de ausencia (por defecto 16 °C). Mostrará una marca de verificación en la página «Automatización» cuando esté activo. Puede encontrar la función en el menú «Automatización» haciendo clic en la pestaña «Automatización» en la parte inferior de la pantalla Inicio.