DUG_ZB Thermostat 2A_WH-06

Modo ausente

Cuando se activa el Modo Ausente (A), todas las salas se ajustarán a la temperatura de ausencia (por defecto 16 °C). Mostrará una marca de verificación en la página «Automatización» cuando esté activo. Puede encontrar la función en el menú «Automatización» haciendo clic en la pestaña «Automatización» en la parte inferior de la pantalla Inicio.

Cuando el modo ausente está activo, solo se verán afectadas las habitaciones que tengan temperaturas de consigna superiores a la temperatura del modo ausente. Por ejemplo, si una habitación dada está ajustada a 5 °C, el modo ausente no la forzará a la temperatura de ausencia.

Si bien el modo ausente anula los modos de potenciación, y las habitaciones que están siguiendo o no una programación, todavía es posible cambiar manualmente la temperatura de consigna y potenciar la temperatura de habitaciones individuales después de activar el modo ausente. También es posible potenciar o conectar manualmente el agua caliente.

Todas las habitaciones y el agua caliente mostrarán sus valores del Modo ausente. El agua caliente se apagará si ha activado esta opción en la pantalla de Modo ausente.

NOTA: La temperatura actual no se indicará cuando el Modo ausente esté activo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?