DUG_ZB Thermostat 2A_WH-06

Creación de un momento

Un momento le permite agrupar varias acciones que normalmente se realizan juntas. Al usar la aplicación Wiser Home, puede crear momentos según sus necesidades.
Para crear un momento:
  1. En la pantalla de Inicio, pulse .
  2. Vaya a Momentos > para crear un momento.
  3. Introduzca el nombre del momento (A).
    SUGERENCIA: Puede seleccionar la imagen de portada que mejor represente su momento pulsando .
  4. Pulse Añadir acciones (B) para seleccionar la lista de dispositivos.
  5. En el menú Añadir acciones, puede seleccionar los dispositivos (C).
  6. Cuando haya seleccionado todos los dispositivos, pulse Hecho.
  7. En la página Creador de momentos, pulse el dispositivo para ajustar la condición. Por ejemplo, seleccione calefacción.
    • Ajuste la temperatura deseada con el control deslizante (D).
      NOTA: Cuando se coloca el control deslizante (D) en la parte inferior de la barra, se activa el modo de protección contra heladas. En el modo de protección contra heladas, el sistema mantiene la temperatura ambiente a 5 °C.

    Cuando se ajuste la condición deseada, pulse Aceptar.

  8. Una vez ajustadas todas las condiciones, pulse Guardar.
Una vez guardado el momento, se podrá ver en la pestaña Momentos. Puede pulsar el momento para activarlo.
SUGERENCIA:
  • Si desea ver los momentos creados en la pantalla Inicio, vaya a Inicio > > Pantalla Inicio > Momentos. Active el botón de alternancia para ver los momentos en la pantalla Inicio.

  • También puede reorganizar los momentos tocando Editar en la pestaña Momentos de la pantalla Inicio o tocando Automatización > Momentos > Reordenar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?