DUG_ZB Thermostat 2A_WH-06

Edición de programación/evento

Para editar la programación:

  1. En la pantalla Inicio, toque .

  2. Pulse la pestaña Programaciones y seleccione la programación que desee modificar.

  3. Pulse DETALLES DE LA PROGRAMACIÓN para realizar cualquiera de las siguientes acciones:

    • Cambio de nombre del dispositivo

    • Cambio de ubicación del dispositivo

    • Eliminación la programación

  4. Para editar los EVENTOS, seleccione un día y pulse para cambiar la hora y la temperatura.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?