DUG_ZB Thermostat 2A_WH-06

Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub

Usando la aplicación Wiser Home, puede emparejar su termostato con Wiser Hub para acceder y controlar el termostato.
  1. En la pantalla de Inicio, pulse .
  2. Pulse Dispositivos > >Clima > .
    SUGERENCIA: También puede navegar pulsando la pestaña Control > > Clima > .
  3. Pulse Escanear código QR y permita que la aplicación Wiser Home acceda a su cámara. A continuación, escanee el código QR ubicado en el dispositivo.
    NOTA: Si no puede encontrar el código QR correcto, pulse No puedo encontrar el código QR correcto para emparejar el dispositivo manualmente y continúe con el paso 4.

    Si el código QR es incorrecto, aparece el mensaje Código QR escaneado incorrecto. Pulse No puedo escanear el código QR y seleccione una de las siguientes opciones:

    • (A): Introduzca la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación y, a continuación, pulse Conectar. La aplicación verificará si la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación son válidos.

    • (B): Pulse esta opción si no puede encontrar la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación.

  4. Cuando se haya validado el dispositivo, pulse Siguiente.
  5. Pulse y mantenga pulsado el pulsador giratorio del termostato (>3 s) hasta que aparezca Jn en el dispositivo.
    El LED inalámbrico parpadea en ámbar al vincularse.
    Espere unos segundos hasta que el LED inalámbrico del termostato se ponga verde y la aplicación confirme que el relé está vinculado.
    NOTA: El LED inalámbrico en el termostato se vuelve rojo si no se puede conectar. Para más información, consulte Solución de problemas.
  6. Asigne una habitación al termostato y pulse Enviar.
    NOTA: Si el preajuste del termostato está ajustado en P3 (suelo radiante hidrónico) y está conectado al actuador de calefacción por suelo radiante (UFH) Wiser, asigne la habitación y pulse Siguiente para configurar la UFH. Consulte Configuración del actuador UFH para completar la configuración.

    Después de emparejar el dispositivo, aparece una pantalla de éxito con las siguientes opciones:

    • + Añadir nuevo dispositivo: Pulse para continuar emparejando más dispositivos.

    • Empiece a utilizar su dispositivo: Pulse para empezar a utilizar el dispositivo emparejado.

    NOTA: La pantalla de éxito solo aparece si se ha conectado como Propietario de la casa.

El termostato aparece ahora en la pestaña Control, debajo de las pestañas Todos y de la habitación específica.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?