DUG_Micro módulo control de persianas_WH-08

Acerca del documento

Ámbito del documento

Este documento proporciona instrucciones detalladas para instalar, configurar y operar el Control de Persianas Wiser Micro Módulo (Puck) utilizando tanto interruptores mecánicos como la app Wiser Home. Explica cómo emparejar el dispositivo con interruptores inalámbricos y el Wiser Hub, configurar horarios, crear automatizaciones y momentos, y calibrar los movimientos del obturador. Los usuarios pueden personalizar la configuración de los dispositivos, renombrarlos y reubicarlos, y gestionar las operaciones de obturación manualmente o a través de la aplicación. La guía también incluye el Modo Confort Estacional, que ajusta las persianas en función de la temperatura y las condiciones de luz para mejorar el confort interior durante todo el año.

Campo de aplicación

Las características de los productos descritos en este documento tienen como objetivo coincidir con las características disponibles en www.se.com. Como parte de nuestra estrategia corporativa de mejora constante, podemos revisar el contenido con el tiempo con el fin de elaborar documentos más claros y precisos. Si ve una diferencia entre las características de este documento y las características que aparecen en www.se.com, tenga en cuenta que www.se.com contiene la información más reciente.

Por su propia seguridad

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
La instalación eléctrica solo deben realizarla profesionales cualificados de forma segura. Los profesionales capacitados deben demostrar un amplio conocimiento en las siguientes áreas:
  • Conexión a redes de instalación.
  • Conexión de varios dispositivos eléctricos.
  • Tendido de cables eléctricos.
  • Normas de seguridad, normativas y reglamentos locales sobre cableado.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica
  • Asegúrese de que el área de conexión del terminal no entre en contacto con las piezas metálicas de ningún dispositivo instalado en la misma localización.
  • No cortocircuite las salidas a neutro.
  • Los contactos del motor y la conexión del conductor activo deben estar separados entre sí por un aislamiento básico de 240 V CA.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIA
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA
  • Respete la normativa vigente al trabajar con piezas activas.
  • Accione únicamente los botones del dispositivo con un equipo auxiliar aislado que cumpla los requisitos de la norma EN 60900.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Información general sobre ciberseguridad

En los últimos años, el creciente número de equipos y plantas de producción conectados a la red ha aumentado de la mano del potencial de las amenazas cibernéticas, como el acceso no autorizado, violaciones de datos e interrupciones operativas. Por lo tanto, es recomendable considerar todas las medidas de ciberseguridad posibles con el fin de ayudar a proteger los activos y los sistemas de dichas amenazas.

Para mantener sus productos de Schneider Electric seguros y protegidos, es conveniente que implemente las prácticas recomendadas de ciberseguridad que se indican en el documento Cybersecurity Best Practices.

Schneider Electric proporciona información y asistencia adicionales:

Datos ambientales

Encuentre y descargue múltiples datos ambientales sobre sus productos, incluido el cumplimiento de la directiva RoHS y las disposiciones del reglamento REACH, así como el perfil medioambiental del producto (PEP), las instrucciones sobre el fin de la vida útil (EOLI) y mucho más.


https://www.se.com/myschneider

Información general sobre el programa de datos ambientales de Schneider

Haga clic en el siguiente enlace para leer sobre el programa de datos ambientales de Schneider Electric.


https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/

Declaración de conformidad

Por la presente, Schneider Electric Industries declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables de la DIRECTIVA 2014/53/UE SOBRE EQUIPOS RADIOELÉCTRICOS.

La declaración de conformidad se puede descargar en:

Idiomas en los que está disponible el documento

Este documento está disponible en los siguientes idiomas:

  • Inglés

  • Español

  • Portugués

  • Danés

  • Finés

  • Francés

  • Alemán

  • Sueco

Información sobre terminología no inclusiva o insensible

Como empresa responsable e inclusiva, Schneider Electric actualiza constantemente sus comunicaciones y productos que contienen terminología no inclusiva o insensible. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, nuestro contenido aún puede contener términos que algunos clientes consideren inapropiados.

Marcas comerciales

En este manual se hace referencia a los nombres de sistemas y marcas que son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
  • Zigbee® es una marca registrada de Connectivity Standards Alliance.
  • Apple® y App Store® son nombres de marcas o marcas registradas de Apple Inc.
  • Google Play™ Store y Android™ son nombres de marcas o marcas registradas de Google Inc.
  • Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®.
  • Wiser™ es una marca registrada y propiedad de Schneider Electric, sus filiales y empresas asociadas.
  • Amazon Alexa™ es una marca comercial de AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
  • QR Code es una marca registrada de DENSO WAVE INCORPORATED en Japón y otros países.
  • Google Home™ es una marca registrada de Google INC.

Las demás marcas y marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?