DUG_Micro módulo control de persianas_WH-08

Persiana con lamas basculantes

  1. En la pantalla de inicio, pulse .
  2. Pulse Dispositivos > Persianas > Persianas con lamas basculantes.
  3. Pulse Duración de la apertura/Duración del cierre (A) e introduzca el tiempo de apertura/cierre registrado de la persiana.
  4. Pulse (B) e introduzca la duración de la inclinación de lamas según la posición de inclinación.
    IMPORTANTE: El valor mínimo para definir el tiempo por defecto para la duración de la inclinación es 01,00 s. Si ajusta un valor inferior a 01,00 s, no se guardará.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?