DUG_Micro módulo control de persianas_WH-08

Ajuste de la duración de configuración

Cada motor de persiana varía en el tiempo que se tarda en completar el movimiento de apertura/cierre (es decir, de inicio a final). Por lo tanto, el tiempo de apertura/cierre de la persiana debe estar determinado en la aplicación.
Para determinar la duración configurada, abra/cierre manualmente la persiana.
  1. Registre el tiempo que se tarda en abrir/cerrar por completo la persiana.

  2. Registre el tiempo necesario para girar las lamas completamente desde la posición cerrada hasta la posición abierta para la persiana con lamas basculantes.

Para obtener más información, consulte Comprobación del dispositivo.
Siga el procedimiento conforme al tipo de persiana:
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?