DUG_Micro módulo control de persianas_WH-08

Solución de problemas en Quick Home Connect

Síntoma

Posible causa

Solución

El LED se muestra en ámbar en el dispositivo.

El emparejamiento no se ha completado y se han restablecido los valores por defecto de fábrica.

Vuelva a emparejar el interruptor inalámbrico y el dispositivo.

Consulte

El interruptor inalámbrico no puede controlar el dispositivo de manera fiable.

El interruptor inalámbrico y el dispositivo están demasiado alejados el uno del otro.

Coloque el interruptor inalámbrico más cerca del dispositivo.

El interruptor inalámbrico deja de estar emparejado.

Vuelva a emparejar el dispositivo.

Consulte

La batería del interruptor inalámbrico está descargada.

Sustituya la batería del interruptor inalámbrico

Escenario

Procedimiento

Controle varios dispositivos con un solo interruptor inalámbrico.

Para controlar varios dispositivos con un solo interruptor inalámbrico, comience por emparejarlo con un dispositivo. A continuación, utilice el mismo interruptor inalámbrico para emparejarlo con dispositivos adicionales.

NOTA: Puede emparejar hasta 7 dispositivos a un solo interruptor inalámbrico.

Interruptor inalámbrico de una tecla con dispositivos (interruptor de relé, regulador, control de persianas o toma de corriente).

Empareje el interruptor inalámbrico con cualquiera de los dispositivos (interruptor de relé, regulador, control de persianas o toma de corriente).

Interruptor inalámbrico de dos teclas con dispositivos (interruptor de relé, regulador, control de persianas o toma de corriente).

Empareje el interruptor inalámbrico izquierdo o derecho con cualquiera de los dispositivos (interruptor de relé, regulador, control de persianas o toma de corriente). También puede emparejar otro pulsador oscilante del interruptor inalámbrico con otro dispositivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?