GEX8258701-00

Mode séquentiel

Description

Les contacts SY1 SY2 du bornier de synchronisation de deux unités de refroidissement de même référence commerciale sont connectés en parallèle.

Au démarrage, la régulation est gérée par l'unité de refroidissement 1. L'unité de refroidissement 2 est en veille.

Lorsque l'unité de refroidissement 1 atteint t01 heures de travail du compresseur (h*10), elle ferme la sortie de synchronisation et se met en veille. L'unité de refroidissement 2 lit le signal de synchronisation et devient opérationnelle pour t01 heures de travail du compresseur. Lorsque l'unité de refroidissement 2 atteint t01 heures de travail du compresseur, elle se met en veille et l'unité de refroidissement 1 redémarre.

En cas d’alarme de température élevée HAL pour l'une ou l’autre des unités de refroidissement, le basculement ne tient pas compte du temps de séquence.

Procédure de réglage

Accédez au menu Programmation :

  1. Maintenez le bouton SET enfoncé pendant au moins 5 secondes.

  2. Faites défiler jusqu’à PA1. Appuyez sur SET pour entrer le mot de passe PA1 à l’aide des touches et . Appuyez sur SET pour confirmer.

Réglez l’unité de refroidissement 1 :

  1. Faites défiler jusqu’à H11 et appuyez sur SET.

  2. Modifiez la valeur en +15 à l’aide des touches et . Appuyez sur SET pour confirmer.

  3. Faites défiler jusqu’à t01 et appuyez sur SET.

  4. Modifiez la valeur des heures de fonctionnement (h*10) à l'aide des touches et . Appuyez sur SET pour confirmer. La valeur par défaut est 1 (10 heures).

Réglez l’unité de refroidissement 2 :

  1. Faites défiler jusqu’à H11 et appuyez sur SET

  2. Modifiez la valeur en -15 à l’aide des touches et . Appuyez sur SET pour confirmer.

  3. Faites défiler jusqu’à t01 et appuyez sur SET.

  4. Modifiez la valeur des heures de fonctionnement (h*10) à l'aide des touches et . Appuyez sur SET pour confirmer. La valeur par défaut est 1 (10 heures).

Les modifications apportées aux paramètres sont prises en compte après une mise hors tension puis sous tension des unités de refroidissement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?