Modo secuencial
Descripción
Los contactos SY1 SY2 en el terminal del modo de sincronización de dos climatizadores con la misma referencia comercial se conectan en paralelo.
En el arranque, la regulación la gestiona el climatizador 1. El climatizador 2 está en espera.
Cuando el climatizador 1 alcanza las horas de funcionamiento del compresor t01 (h*10), cierra la salida de sincronización y entra en modo de espera. El climatizador 2 lee la señal de sincronización y se activa para las horas de funcionamiento del compresor t01. Cuando el climatizador 2 alcanza las horas de trabajo del compresor t01, pasa al modo de espera, y el climatizador 1 vuelve a arrancar.
En caso de alarma de temperatura alta HAL en cualquiera de los climatizadores, la alarma comienza sin esperar el tiempo secuencial.
Procedimiento de ajuste
Acceder al menú Programación:
-
Mantenga pulsado AJUSTE durante al menos 5 segundos.
-
Vaya a PA1. Pulse SET para introducir la contraseña PA1 con las teclas
y
. Pulse AJUSTE para confirmar.
Configure el climatizador 1:
-
Vaya a H11 y pulse AJUSTE.
-
Cambie el valor a +15 con las teclas
y
. Pulse AJUSTE para confirmar.
-
Vaya a t01 y pulse AJUSTE.
-
Cambie el valor de las horas de trabajo (h*10) con las teclas
y
. Pulse AJUSTE para confirmar. El valor predeterminado es 1 (10 horas).
Configure el climatizador 2:
-
Vaya a H11 y pulse AJUSTE
-
Cambie el valor a -15 con las teclas
y
. Pulse AJUSTE para confirmar.
-
Vaya a t01 y pulse AJUSTE.
-
Cambie el valor de las horas de trabajo (h*10) con las teclas
y
. Pulse AJUSTE para confirmar. El valor predeterminado es 1 (10 horas).
Los cambios realizados en los parámetros se tienen en cuenta después de apagar y encender los climatizadores.