GEX8258701DE-01

Sequenzieller Modus

Beschreibung

Die Kontakte SY1 und SY2 der Synchronisationsmodus-Klemme von zwei Kühleinheiten mit derselben Bestellreferenz sind parallel geschaltet.

Beim Systemstart wird die Regelung von der Kühleinheit 1 gesteuert. Die Kühleinheit 2 befindet sich im Standby-Modus.

Wenn die Kühleinheit 1 t01 Kompressor-Betriebsstunden (h*10) erreicht, schließt sie den Synchronisationsausgang und wechselt in den Standby-Modus. Die Kühleinheit 2 liest das Synchronisationssignal und wird für t01 Kompressor-Betriebsstunden betriebsbereit. Wenn die Kühleinheit 2 t01 Kompressor-Betriebsstunden erreicht, wechselt sie in den Standby-Modus und die Kühleinheit 1 startet erneut.

Bei Alarm für hohe Temperatur HAL Für jede Kühleinheit wird der Alarm ohne Warten auf die nächste Zeit ausgelöst.

Verfahren zur Einrichtung

Rufen Sie das Programmiermenü auf:

  1. Drücken und halten Sie SET mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.

  2. Scrollen Sie zu PA1. Drücken Sie SET, um das PA1-Passwort mit den Tasten und einzugeben. Drücken Sie SET zur Bestätigung.

Einstellen der Kühleinheit 1:

  1. Scrollen Sie zu H11 und drücken Sie SET.

  2. Ändern Sie den Wert zu +15 mit den Tasten und . Drücken Sie SET zur Bestätigung.

  3. Scrollen Sie zu t01 und drücken Sie SET.

  4. Ändern Sie den Wert für die Betriebsstunden (h*10) mit den Tasten und . Drücken Sie SET zur Bestätigung. Der Standardwert ist 1 (10 Stunden).

Einstellen der Kühleinheit 2:

  1. Scrollen Sie zu H11 und drücken Sie SET

  2. Ändern Sie den Wert zu -15 mit den Tasten und . Drücken Sie SET zur Bestätigung.

  3. Scrollen Sie zu t01 und drücken Sie SET.

  4. Ändern Sie den Wert für die Betriebsstunden (h*10) mit den Tasten und . Drücken Sie SET zur Bestätigung. Der Standardwert ist 1 (10 Stunden).

Die an den Parametern vorgenommenen Änderungen werden nach dem Aus- und Wiedereinschalten der Kühleinheiten berücksichtigt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?