GEX8258701-00

Procédure d'installation en montage semi-encastré

Kit de montage semi-encastré

Utilisez le kit de montage semi-encastré adapté à votre unité de refroidissement pour installer celle-ci. Vérifiez la compatibilité dans le tableau ci-dessous.

Référence commerciale de l'unité de refroidissement

Kit de montage semi-encastré

NSYCU350DG

NSYCU600DG

NSYCUACC034DG

NSYCUX350DG

NSYCUX600DG

NSYCUACC038DG

NSYCU800DG

NSYCU8002P4DG

NSYCU1KDG

NSYCUACC035DG

NSYCUX1KDG

NSYCUACC039DG

NSYCU1K2P4DG

NSYCU1K2DG

NSYCU1K22P4DG

NSYCU1K6DG

NSYCU1K62P4DG

NSYCU2KDG

NSYCU2K3P4DG

NSYCUACC036DG

NSYCUX1K2P4DG

NSYCUX1K6DG

NSYCUX2K3P4DG

NSYCUACC040DG

NSYCU3K2DG

NSYCU3K23P4DG

NSYCU4K3P4DG

NSYCUACC037DG

Procédure d'installation

Procédez comme suit pour installer l'unité de refroidissement avec un montage semi-encastré.

  1. Ouvrez la porte de l'armoire.

  2. Faites la découpe nécessaire dans la porte ou le panneau latéral de l’armoire.

    NOTE: Pour installer l'unité de refroidissement dans le panneau latéral en utilisant un montage semi-encastré, vous devez retirer le panneau.
  3. Installez la bande d'étanchéité autour de la face avant du kit de montage. Vérifiez que les extrémités de la bande se rejoignent sans laisser d’espace.

    AVIS
    risque de perte de la protection ip55
    Lors de l'installation de l'unité de refroidissement, vérifiez que les extrémités de la bande d'étanchéité se rejoignent sans laisser d’espace.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

  4. Placez le kit de montage au dos de la porte ou du panneau latéral contre la découpe.

  5. Vissez en place à l'aide d'une clé hexagonale de taille 10 et des boulons et rondelles fournis. Serrez au couple de 4,5 N•m (40 lb-in).

  6. Utilisez une grue pour positionner l'unité de refroidissement dans le bâti.

  7. Fixez à l’aide d’une clé hexagonale de taille 10 et des boulons et rondelles fournis. Serrez au couple de 4,5 N•m (40 lb-in).

  8. Retirez l'anneau de levage.

  9. Raccordez le flexible d'évacuation de condensat fourni (1 m (3,28 pi.)) au raccord d'évacuation.

    NOTE: Un évaporateur externe de condensat d'eau peut être raccordé.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?