GEX8258701-00

Procedimiento de instalación del montaje semiempotrado

Kit de montaje semiempotrado

Utilice el kit de montaje semiempotrado que corresponda a su climatizador para instalarlo. Compruebe la compatibilidad en la tabla siguiente.

Referencia comercial del climatizador

Kit de montaje semiempotrado

NSYCU350DG

NSYCU600DG

NSYCUACC034DG

NSYCUX350DG

NSYCUX600DG

NSYCUACC038DG

NSYCU800DG

NSYCU8002P4DG

NSYCU1KDG

NSYCUACC035DG

NSYCUX1KDG

NSYCUACC039DG

NSYCU1K2P4DG

NSYCU1K2DG

NSYCU1K22P4DG

NSYCU1K6DG

NSYCU1K62P4DG

NSYCU2KDG

NSYCU2K3P4DG

NSYCUACC036DG

NSYCUX1K2P4DG

NSYCUX1K6DG

NSYCUX2K3P4DG

NSYCUACC040DG

NSYCU3K2DG

NSYCU3K23P4DG

NSYCU4K3P4DG

NSYCUACC037DG

Procedimiento de instalación

Siga este procedimiento para instalar el climatizador con un montaje semiempotrado.

  1. Abra la puerta del armario.

  2. Realice el corte necesario en la puerta o el panel lateral del armario.

    NOTA: Para instalar el climatizador en el panel lateral con un montaje semiempotrado, debe desmontar el panel lateral.
  3. Coloque la cinta de sellado alrededor de la cara frontal del kit de montaje. Compruebe que los extremos de la cinta se toquen sin dejar ningún espacio.

    AVISO
    riesgo de pérdida de protección ip55
    Al instalar el climatizador, compruebe que los extremos de la cinta de sellado se toquen sin dejar espacio.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

  4. Coloque el kit de montaje sobre el corte en la parte posterior de la puerta o el panel lateral.

  5. Fíjelo en su sitio con una llave hexagonal tamaño 10, así como los pernos y las arandelas proporcionados. Apriete a un par de 4,5 N•m (40 lb-in).

  6. Use una grúa para colocar el climatizador en el soporte.

  7. Utilice una llave hexagonal tamaño 10, así como los pernos y las arandelas proporcionados, para fijar el climatizador en su sitio. Apriete a un par de 4,5 N•m (40 lb-in).

  8. Extraiga el anillo de elevación.

  9. Conecte la manguera de extracción del condensado de agua proporcionada (1 m) a la conexión de drenaje.

    NOTA: Se puede conectar un evaporador del condensado de agua externo a la conexión de drenaje.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?