GEX8258701-00

Diagramas de cableado interno

Esta sección muestra en una tabla los diagramas de cableado interno según la tensión de alimentación y la referencia comercial del climatizador.

Leyenda de los símbolos utilizados en los diagramas de cableado interno:

Si: Sensor de temperatura interna

Hcc: Compresor con calentador de caja (climatizadores para exteriores)

Cc: Capacitor del compresor

Ps: Dispositivo de alimentación de CC

Ci: Capacitor del ventilador interno

Ca: Condensador del ventilador ambiente

Mc: Compresor

Ma: Ventiladores ambiente

Mi: Ventilador interno

CC: Contactor

Tensión de alimentación

Referencia comercial

Diagrama

1 x 230 VCA +N

NSYCU350DG

NSYCUX350DG

NSYCU600DG

NSYCUX600DG

NSYCUHD350DG

NSYCUHD600DG

NSYCU600RDG

1 x 230 VCA +N

NSYCU800DG

NSYCU1KDG

NSYCUX1KDG

NSYCU1K2DG

NSYCU1K6DG

NSYCU1K6DG

NSYCU2KDG

NSYCU3K2DG

NSYCUHD800DG

NSYCUHD1KDG

NSYCUHD1K6DG

NSYCU800RDG

NSYCU1K2RDG

NSYCU1K5RDG

NSYCU2KRDG

2 x 400/460 V CA

NSYCU•••••2P4•••

3 x 400/460 V CA

NSYCU•••••3P4•••

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?