GEX8258701-00

Schémas de câblage interne

Cette section présente sous forme de tableau les schémas de câblage interne en fonction de la tension d'alimentation et de la référence commerciale de l'unité de refroidissement.

Légende des symboles utilisés dans les schémas de câblage interne :

Si : Capteur de température interne

Hcc : Compresseur avec réchauffeur de carter (pour les unités montées à l’extérieur)

Cc : Condensateur du compresseur

Ps : Alimentation CC.

Ci : Condensateur de ventilateur interne

Ca : Condensateur de ventilateur ambiant

Mc : Compresseur

Ma : Ventilateurs ambiants

Mi : Ventilateur interne

CC : Contacteur

Tension d'alimentation

Référence commerciale

Schéma

1 x 230 VCA +N

NSYCU350DG

NSYCUX350DG

NSYCU600DG

NSYCUX600DG

NSYCUHD350DG

NSYCUHD600DG

NSYCU600RDG

1 x 230 VCA +N

NSYCU800DG

NSYCU1KDG

NSYCUX1KDG

NSYCU1K2DG

NSYCU1K6DG

NSYCU1K6DG

NSYCU2KDG

NSYCU3K2DG

NSYCUHD800DG

NSYCUHD1KDG

NSYCUHD1K6DG

NSYCU800RDG

NSYCU1K2RDG

NSYCU1K5RDG

NSYCU2KRDG

2 x 400/460 VCA

NSYCU•••••2P4•••

3 x 400/460 VCA

NSYCU••••3P4•••

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?