GEX8258701-00

Transport de l’armoire avec unité de refroidissement montée

AVIS
dommages dus à la température, à l’humidité, aux chutes et aux impacts
  • N'exposez pas l'unité de refroidissement à des températures supérieures à 70 °C (158 ºF) ou inférieures à -20 °C (-4 ºF) et/ou à une humidité relative supérieure à 95 %.
  • Utilisez un emballage adéquat et évitez les chocs et les impacts pendant le transport.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
  • Pour transporter l'armoire avec l’unité de refroidissement installée, placez-la sur une palette aux dimensions supérieures à celles de l'assemblage. Protégez l'unité de refroidissement avec son propre emballage pendant le transport.

  • Transportez toujours l'armoire en position verticale.

  • Avant de raccorder l'unité de refroidissement, attendez 30 minutes pour permettre à l'huile lubrifiante de s'accumuler dans le compresseur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?