GEX8258701DE-01

Gehäusetransport mit montierter Kühleinheit

HINWEIS
Temperatur, Feuchtigkeit, Sturz und Beschädigung durch Stöße
  • Setzen Sie die Kühleinheit keinen Temperaturen über 70 °C (158 ºF) bzw. unter -20 °C (-4 ºF) und/oder einer relativen Luftfeuchtigkeit über 95 % aus.
  • Verwenden Sie eine angemessene Verpackung für den Versand und vermeiden Sie Erschütterungen und Stöße.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
  • Für den Transport des Schaltschranks mit montierter Kühleinheit muss der Schaltschrank auf einer Palette platziert werden, deren Abmessungen diejenigen der Baugruppe überschreiten. Schützen Sie die Kühleinheit während des Transports mit einem eigenen Behälter.

  • Achten Sie beim Transport des Schaltschranks darauf, dass sich der Schaltschrank stets in einer vertikalen Position befindet.

  • Warten Sie vor dem Anschließen der Kühleinheit 30 Minuten, bis sich das Schmieröl im Kompressor angesammelt hat.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?