GEX8258701-00

Transporte del armario con el climatizador montado

AVISO
daños por temperatura, humedad, caída o golpes
  • No exponga el climatizador a temperaturas superiores a 70 °C (158 °F) o inferiores a –20 °C (–4 °F) ni a una humedad relativa superior al 95 %.
  • Utilice un embalaje adecuado para el transporte, y evite golpes e impactos.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  • Para transportar el armario con el climatizador instalado, colóquelo sobre una paleta de dimensiones superiores al conjunto montado. Proteja el climatizador durante el transporte con su propio embalaje.

  • Transporte el armario siempre en posición vertical.

  • Espere 30 minutos antes de conectar el climatizador para que el aceite lubricante se acumule en el compresor.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?