GEX8258701-00

Procédure d'installation pour montage en saillie

Suivez cette procédure pour installer une unité de refroidissement en saillie sur une surface.

  1. Ouvrez la porte de l'armoire.

  2. Faites les découpes nécessaires dans la porte ou la paroi latérale de l’armoire.

  3. Utilisez une grue pour positionner l'unité de refroidissement contre les découpes, avec le support de barre au-dessus du bord inférieur de la découpe supérieure.

  4. Faites glisser l'unité de refroidissement vers le bas pour l’immobiliser en position.

  5. Fixez à l’aide d’une clé hexagonale de taille 10 et des boulons et rondelles fournis. Serrez au couple de 4,5 N•m (40 lb-in).

  6. Retirez l'anneau de levage.

    @NTH: Change images to show door mounting as for other mounting types.
  7. Raccordez le flexible d'évacuation de condensat fourni (1 m (3,28 pi.)) au raccord d'évacuation.

    NOTE: Un évaporateur externe de condensat d'eau peut être raccordé.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?