GEX8258701-00

Procedimiento de instalación del montaje en superficie

Siga este procedimiento para instalar el climatizador montado en la superficie.

  1. Abra la puerta del armario.

  2. Realice los cortes necesarios en la puerta o el panel lateral del armario.

  3. Use una grúa para colocar el climatizador contra los cortes, con el soporte de barras por encima del borde inferior del corte superior.

  4. Deslice el climatizador hacia abajo para fijarlo en su posición.

  5. Utilice una llave hexagonal tamaño 10, así como los pernos y las arandelas proporcionados, para fijar el climatizador en su sitio. Apriete a un par de 4,5 N•m (40 lb-in).

  6. Extraiga el anillo de elevación.

    @NTH: Change images to show door mounting as for other mounting types.
  7. Conecte la manguera de extracción del condensado de agua proporcionada (1 m) a la conexión de drenaje.

    NOTA: Se puede conectar un evaporador del condensado de agua externo a la conexión de drenaje.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?