GEX8258701DE-01

Verfahren zur Aufbaumontage

Gehen Sie wie folgt vor, um eine oberflächenmontierte Kühleinheit zu installieren.

  1. Öffnen Sie die Gehäusetür.

  2. Nehmen Sie die erforderlichen Ausschnitte in der Tür oder Seitenwand des Gehäuses vor.

  3. Positionieren Sie die Kühleinheit mithilfe eines Krans über den Ausschnitten, wobei sich die Stangenhalterung über dem unteren Rand des oberen Ausschnitts befindet.

  4. Schieben Sie die Kühleinheit nach unten, um sie in die richtige Position zu bringen.

  5. Verwenden Sie einen Sechskantschlüssel der Größe 10 sowie die mitgelieferten Schrauben und Unterlegscheiben, um die Kühleinheit in ihrer Position zu sichern. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Anzugsmoment von 4.5 N•m (40 lb-in) fest.

  6. Entfernen Sie den Hebering.

  7. Schließen Sie den mitgelieferten Wasserkondensat-Entleerschlauch (1 m / 3.28 ft)) an den Ablaufanschluss an.

    HINWEIS: Ein externer Wasserkondensatverdampfer kann mit dem Ablaufanschluss verbunden werden.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?