Conexión de un aparato a su chasis
El dispositivo antierror opcional ayuda a garantizar que la parte móvil del aparato se instale únicamente en un chasis con características compatibles. A continuación se enumeran las combinaciones posibles.
|
A B C |
4 5 |
B C D |
1 5 |
|
A B D |
3 5 |
B C E |
1 4 |
|
A B E |
3 4 |
B C |
1 4 5 |
|
A B |
3 4 5 |
B D E |
1 3 |
|
A C D |
2 5 |
B D |
1 3 5 |
|
A C E |
2 4 |
B E |
1 3 4 |
|
A C |
2 4 5 |
C D E |
1 2 |
|
A D E |
2 3 |
C D |
1 2 5 |
|
A D |
2 3 5 |
C E |
1 2 4 |
|
A E |
2 3 4 |
D E |
1 2 3 |
Para configurar una combinación de prevención de errores para el aparato y el chasis, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: 51201012AA.