Adéquation entre appareil et châssis
Le détrompeur (en option) permet de garantir que la partie mobile de l'appareil ne peut être installée que dans un châssis aux caractéristiques compatibles. Les combinaisons possibles sont répertoriées ci-après.
|
A B C |
4 5 |
B C D |
1 5 |
|
A B D |
3 5 |
B C E |
1 4 |
|
A B E |
3 4 |
B C |
1 4 5 |
|
A B |
3 4 5 |
B D E |
1 3 |
|
A C D |
2 5 |
B D |
1 3 5 |
|
A C E |
2 4 |
B E |
1 3 4 |
|
A C |
2 4 5 |
C D E |
1 2 |
|
A D E |
2 3 |
C D |
1 2 5 |
|
A D |
2 3 5 |
C E |
1 2 4 |
|
A E |
2 3 4 |
D E |
1 2 3 |
Pour configurer une combinaison de détrompeurs entre l'appareil et le châssis, consultez l'instruction de service suivante sur le site Web de Schneider Electric : 51201012AA.