DOCA0221FR-01

Verrouillage en position Débroché

Combinaison de systèmes de verrouillage

Il est possible de verrouiller l'appareil sur le châssis en position Débroché avec :

  • Un à trois cadenas (fonctionnalité standard)

  • Une ou deux serrures (fonctionnalité en option)

  • Une combinaison des deux systèmes.

NOTE: Si elle est mentionnée lors de la commande du châssis, cette fonction de verrouillage peut être adaptée pour fonctionner dans toutes les positions (Embroché, Test et Débroché) et pas seulement en position Débroché.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?