DOCA0221ES-01

Bloqueo en la posición desconectada

Combinación de sistemas de bloqueo

Es posible bloquear el aparato en el chasis en la posición desconectada mediante lo siguiente:

  • Uno, dos o tres candados (función de serie)

  • Una o dos cerraduras (función opcional)

  • Una combinación de lo anterior

NOTA: Si se especifica al pedir el chasis, esta función de bloqueo se puede adaptar para que funcione en todas las posiciones (conectada, de prueba y desconectada) en lugar de únicamente en la posición desconectada.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?