DOCA0221FR-01

Manipulation de l'appareil de la position Test à la position Débroché

Etape

Action

1

Actionnez le bouton-poussoir d'acquittement.

2

Tournez la manivelle d'embrochage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Résultat : L'appareil s'avance dans le châssis.

3

Lorsque l'appareil est en position Débroché, le bouton-poussoir d'acquittement sort et le mécanisme bloque la manivelle d'embrochage.

Résultat : L'appareil est en position Débroché.

4

Retirez la manivelle de l'orifice d'embrochage.

5

Replacez la manivelle dans son espace de rangement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?