DOCA0221ES-01

Paso del aparato de la posición de test a la de desenchufado

Paso

Acción

1

Pulse el botón de desbloqueo de posición.

2

Gire la manivela hacia la izquierda.

Resultado: El aparato avanza en el chasis.

3

Al llegar a la posición de desconexión, el botón de desbloqueo de posición salta y el mecanismo bloquea la manivela.

Resultado: El aparato está en posición desconectada.

4

Retire la manivela de la ranura de introducción.

5

Ponga de nuevo la manivela en su ubicación de almacenamiento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?