DOCA0221ES-01

Bloqueo del mando maneta en la posición ON o OFF

Puede utilizar de uno a tres candados (diámetro de la armella 5-8 mm [0,2-0,3 in]) para bloquear el mando maneta en la posición ON u OFF.

NOTA: El interruptor automático se dispara aunque esté bloqueado en la posición ON.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?