DOCA0221FR-01

Verrouillage du maneton en position ON ou OFF

Vous pouvez utiliser un à trois cadenas (diamètre de manille 5 à 8 mm (0,2 à 0,3 po.)) pour verrouiller le maneton dans la position ON ou OFF.

NOTE: Le disjoncteur se déclenche même lorsqu'il est verrouillé en position ON.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?