Contacto auxiliar SD para módulo BSCM Modbus SL/ULP
Introducción
Si el módulo BSCM Modbus SL/ULP está en modo solo Modbus SL, el estado de disparo del interruptor automático (SD) se proporciona al módulo BSCM Modbus SL/ULP mediante el contacto auxiliar SD para el módulo BSCM Modbus SL/ULP.
La referencia comercial del contacto auxiliar SD para el módulo BSCM Modbus SL/ULP es LV434210.
Descripción
El contacto auxiliar SD para el módulo BSCM Modbus SL/ULP es opcional. Cuando se conecta al módulo BSCM Modbus SL/ULP en modo solo Modbus SL, indica que el interruptor automático se ha disparado debido a lo siguiente:
-
Funcionamiento de las bobinas de disparo de MX o MN
-
Funcionamiento del botón push-to-trip
N.º |
Soporte de datos |
Datos transmitidos |
Comentarios |
---|---|---|---|
A |
Contacto auxiliar SD para microconmutador BSCM Modbus SL/ULP |
Estado del contacto SD |
El contacto auxiliar SD para el módulo BSCM Modbus SL/ULP entra en la ranura SD en lugar del contacto auxiliar. |
B |
Enlace interno al módulo BSCM Modbus SL/ULP |
Red de comunicación |
Con el módulo BSCM Modbus SL/ULP, el contacto auxiliar SD para el módulo BSCM Modbus SL/ULP también transmite los estados del disyuntor. |
Instalación
Las ranuras utilizadas al instalar el contacto auxiliar SD para el módulo BSCM Modbus SL/ULP dependen del tipo de disyuntor.
A Contacto auxiliar SD para módulo BSCM Modbus SL/ULP B Módulo BSCM Modbus SL/ULP módulo |
El contacto auxiliar SD para el módulo BSCM Modbus SL/ULP no se puede instalar al mismo tiempo que el contacto SD.
El contacto auxiliar SD para el módulo BSCM Modbus SL/ULP se puede instalar en el sitio.
Para obtener más información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: Bornero de 24 V CC GHD16256AA y contacto auxiliar SD para BSCM Modbus SL/ULP.