Unidad de control termomagnética TM-DC PV para interruptores automáticos 4P
Introducción
Las unidades de control termomagnéticas TM-DC PV para interruptores automáticos 4P de 80 A a 500 A son unidades de control integradas.
Se han diseñado para aplicaciones fotovoltaicas de CC.
Las unidades de control TM-DC PV 4P proporcionan:
-
umbral térmico ajustable
-
umbral de disparo magnético fijo en unidades de control con In de 80 A a 160 A
-
umbral de disparo magnético ajustable en unidades de control con In de 200 A a 500 A
Descripción
La gama de ajustes y los selectores de ajuste se encuentran en la parte frontal de la unidad de control.
A Gama de ajustes para la unidad de control termomagnética TM-DC PV
B Selector de ajuste para el umbral de disparo de la protección térmica Ir
C Selector de ajuste para el umbral de disparo de la protección magnética Ii (en unidades de control con In de 200 A a 500 A solamente)
Ajuste de la protección térmica
El umbral de disparo de la protección térmica Ir se ajusta con un selector de 4 ajustes.
Al girar el selector de ajuste de protección térmica (A) se modifica la curva de disparo como se muestra (B).
En la tabla siguiente se muestran los valores del umbral de disparo Ir (en amperios) de la protección térmica (valores indicados en el selector) con respecto al valor nominal de cada unidad de control, en función de la posición del selector Ir.
|
Valor nominal de la unidad de control In (A) a 40 °C (104 °F) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
80 |
100 |
125 |
160 |
200 |
250 |
320 |
400 |
500 |
|
Umbral de disparo Ir (A) a 40 °C (104 °F) |
||||||||
|
56 |
70 |
87 |
112 |
140 |
175 |
224 |
280 |
350 |
|
64 |
80 |
100 |
128 |
160 |
200 |
256 |
320 |
400 |
|
72 |
90 |
112 |
144 |
180 |
225 |
288 |
360 |
450 |
|
80 |
100 |
125 |
160 |
200 |
250 |
320 |
400 |
500 |
El ajuste de la protección térmica se fija al valor nominal de la unidad de control.
Ajuste de la protección magnética en unidades de control con In de 80 A a 160 A
En las unidades de control con un valor nominal inferior a 200 A, el umbral de disparo de la protección magnética no es ajustable y es igual al valor indicado a continuación:
|
Valor nominal de la unidad de control In (A) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
80 |
100 |
125 |
160 |
|
|
Umbral de disparo fijo Ii (A) +/−20 % |
||||
|
Valor DC |
800 |
800 |
1250 |
1250 |
Ajuste de la protección magnética en unidades de control con In de 200 A a 500 A
En las unidades de control con un valor nominal entre 200 A y 500 A, el umbral de disparo de la protección magnética Ii se ajusta con un selector de 6 ajustes.
Al girar el selector de ajuste de la protección magnética (A), se modifica la curva de disparo como se muestra (B).
En la tabla siguiente se muestran los valores del umbral de disparo Ii (en amperios) de la protección magnética (valores indicados en el selector), en función de la posición del selector Ii:
|
Valor nominal de la unidad de control In (A) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
200 |
250 |
320 |
400 |
500 |
|
Umbral de disparo Ii (A) +/−20 % |
||||
|
1000 |
1250 |
1600 |
2000 |
2500 |
|
1200 |
1500 |
1920 |
2400 |
3000 |
|
1400 |
1750 |
2240 |
2800 |
3500 |
|
1600 |
2000 |
2560 |
3200 |
4000 |
|
1800 |
2250 |
2880 |
3600 |
4500 |
|
2000 |
2500 |
3200 |
4000 |
5000 |