DOCA0186ES-02

Actualización de firmware del módulo BSCM Modbus SL/ULP

Introducción

La razón principal para actualizar el firmware de un módulo BSCM Modbus SL/ULP es obtener las características de BSCM Modbus SL/ULP más recientes. Si las características de BSCM Modbus SL/ULP más recientes no son necesarias, no es obligatorio actualizar el firmware del módulo BSCM Modbus SL/ULP y los dispositivos Enerlin’X de la IMU.

El módulo BSCM Modbus SL/ULP permanece encendido y puede comunicarse durante la actualización del firmware.

Para todas las actualizaciones de firmware, utilice la última versión del software EcoStruxure Power Commission.

Para obtener más información acerca de las actualizaciones de firmware, consulte DOCA0329EN Módulo ComPacT NSX BSCM Modbus SL/ULP - Notas de la versión de firmware.

Comprobación de la versión de firmware

Consulte la versión del firmware del módulo BSCM Modbus SL/ULP con el software EcoStruxure Power Commission.

Después de actualizar la versión del firmware del módulo BSCM Modbus SL/ULP, utilice la última versión del software EcoStruxure Power Commission para comprobar la compatibilidad del firmware entre los dispositivos IMU. La tabla Actualización del firmware ayuda a diagnosticar e identificar todos los problemas de discrepancia entre los dispositivos de la IMU. En esta tabla también se ofrecen acciones recomendadas relacionadas con las discrepancias detectadas.

Actualización del firmware con el software EcoStruxure Power Commission

Los requisitos previos para la actualización del firmware con el software EcoStruxure Power Commission son los siguientes:

  • Descargue e instale la versión más reciente del software EcoStruxure Power Commission en el PC.

  • Conecte el equipo a una fuente de alimentación y desactive el modo de espera para evitar posibles interrupciones durante la actualización.

  • En el modo de solo Modbus SL o en el modo Modbus SL y ULP, conecte el PC a un puerto RJ45 del hub Modbus SL.

  • En el modo de solo ULP, conecte el PC a Service Interface o al módulo de mantenimiento USB enchufado al conector RJ45 de un módulo ULP enchufado al módulo BSCM Modbus SL/ULP (por ejemplo, la interfaz de comunicación IFM Modbus SL).

Se requiere la contraseña de administrador del módulo BSCM Modbus SL/ULP para iniciar la actualización de firmware del BSCM Modbus SL/ULP. Para obtener más información, consulte la EcoStruxure Power Commissionayuda en línea de .

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.