断路器断电
隔离功能
ComPact NSX 断路器具有正触点指示,适用于 IEC/EN 60947-1 和 2 标准所要求的隔离。执行器的 O (OFF) 位置足以隔离相应断路器。
为了确认此能力,IEC/EN 60947-1 和 2 标准要求执行相应的耐冲击测试。
ComPact NSX 断路器可锁定在 O (OFF) 位置,以保证根据安装规定在断电的情况下开展工作。如果断路器位于 O (OFF) 位置,断路器只能锁定在分闸位置。
锁具的选择取决于执行器的类型:
-
对于带有拨动手柄的断路器,请参阅锁定附件。
-
对于带有旋转手柄的断路器,请参阅如何利用直接旋转手柄锁定断路器以及如何利用延伸旋转手柄锁定断路器。
-
对于带有电动机构的断路器,请参阅如何锁定断路器。
设备的维护和维修作业
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪的危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
在设备表面或内部工作之前,请关闭设备的全部电源。对于设备的局部断电,安装和安全规则要求明确标记并隔离正开展这些作业的馈电设备。
故障脱扣后的维护作业
警告 |
|---|
|
电气故障引起闭合的危险
未首先进行检查请勿再次闭合断路器,如有必要,请修理下级电气设备。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
保护装置的脱扣并不会修正下游电气设备的故障原因。
下表描述了发生故障脱扣后应遵循的步骤:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
在检查下游电气设备之前隔离馈电设备。 |
|
2 |
查找故障原因。 |
|
3 |
进行检查,如果有必要,修理下游设备。 |
|
4 |
如发生的是短路脱扣,检查设备。 |
|
5 |
再次使断路器合闸。 |
有关故障后重启的详细信息,请参阅“脱扣应对”。
检查设置
进行检查时,无需特别的防范措施。这些检查只能由具备相应资质的人员执行。
测试断路器
小心 |
|---|
|
噪扰脱扣危险
保护测试必须由具备相应资质的电气人员完成。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
|
在测试断路器脱扣机构时,必须采取以下防范措施:
-
避免干扰性操作。
-
避免不恰当的操作或报警脱扣。
比如,如果用 push-to-trip 按钮使断路器脱扣,就可能导致不正确的故障指示或纠正措施(诸如切换至替换电源)。
设置脱扣单元
警告 |
|---|
|
意外脱扣或脱扣故障的危险
保护设置调节必须由具备相应资质的电气人员完成。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
需要对安装和安全规则完全了解,才能对脱扣单元的设置进行修改。

危险
警告
小心