DOCA0140EN-03

MicroLogic 电子脱扣单元的特性

简介

MicroLogic 电子脱扣单元提供以下功能:

  • 保护配电或其他具体应用

  • 针对电量测量瞬时值并测量平均值(需求)

  • 计量电度

  • 运行辅助,如高峰需求、自定义报警、运行计数等

  • 通讯

产品识别信息

利用正面的四个字符来识别断路器上安装的脱扣单元:

 

保护 (X)

外壳 (Y)

测量 (Z)

应用 (T)

 

 

1
2
4
5
6
7


SI
LS0I
LS0IR
LSI
LSIG
LSIR

2

3

ComPact NSX100/160/250
ComPact NSX400/630


E

无测量
电能


G
AB
M
Z
AL

配电
发电机
用户
电机
16 Hz 2/3
报警

示例

       

MicroLogic 1.3

SI

400 或 630 A

配电

MicroLogic 2.2 G

LS0I

100、160 或 250 A

发电机

MicroLogic 2.3

LS0I

400 或 630 A

配电

MicroLogic 2.3 M

LS0I

400 或 630 A

电机

MicroLogic 4.2

LS0IR

100、160 或 250 A

配电,含接地漏电时脱扣

MicroLogic 4.3 AL

LS0I

400 或 570 A

配电,含接地漏电时报警

MicroLogic 5.3 E

LSI

400 或 630 A

电能

配电

MicroLogic 6.3 E-M

LSIG

400 或 630 A

电能

电机

MicroLogic 7.2 E-AL

LSI

100、160 或 250 A

电能

配电,含接地漏电时报警

MicroLogic 7.3 E

LSIR

400 或 630 A

电能

配电,含接地漏电时脱扣

保护类型:
I 瞬时
L 长延时
S0 短延时(无法调节时间延迟)
S 短延时
G 接地故障
R 剩余电流(接地漏电)

MicroLogic 脱扣单元产品系列

MicroLogic 脱扣单元包含若干个系列:

  • MicroLogic 124(无显示屏)

  • MicroLogic 567(有显示屏)。

MicroLogic 124 脱扣单元上,保护功能通过脱扣单元正面的调节旋钮来设置:

MicroLogic 567 脱扣单元上,保护功能通过以下方式设置:

  • 调节旋钮

  • 键盘上的附加设置。设置值显示在屏幕上

  • EcoStruxure Power Commission 软件。

有关 MicroLogic 567 脱扣单元的更多信息,请参阅 DOCA0141ZH ComPact NSXMicroLogic 5/6/7 Electronic Trip Units - User Guide

MicroLogic 脱扣单元的 In 额定值

MicroLogic 脱扣单元的 In 额定值(安培)对应于该脱扣单元长延时保护 (Ir) 设置范围的最大值。设置范围标注在脱扣单元正面的标签上(在安装了脱扣单元之后,此标签可以在 ComPact NSX 断路器的正面看到)。

示例:MicroLogic 5.2 E 250 脱扣单元:

  • 设定范围:100-250 A

  • In 额定值 = 250 A

配电脱扣单元

下图和下表显示了配电型 MicroLogic 脱扣单元的保护功能。

MicroLogic 56

MicroLogic 7

项目

参数

描述

MicroLogic(1)

2

4

5

6

7

A

脱扣单元设置范围:最小设置/最大设置。

脱扣单元额定 In 对应于 Ir 设置范围的最大值。

 

O

O

O

O

O

B

Ir

长延时保护吸合电流

L

C

tr

长延时保护时间延迟

O

O

D

Isd

短延时保护吸合电流

S

E

tsd

短延时保护时间延迟

O

O

F

I2t 开/关

短延时保护 I2t 曲线处于 ONOFF 位置

G

Ii

瞬时保护吸合电流

I

O

O

H

Ig

接地故障保护吸合电流

G

I

tg

接地故障保护时间延迟

J

I2t 开/关

接地故障保护 I2t 曲线处于 ONOFF 位置

K

IΔn

接地泄漏保护吸合电流

R

L

Δt

接地漏电保护时间延迟

(1) 功能:
:可调
O:固定
:未提供

热记忆

热记忆用于根据一定的时间常数模拟导线中因电流变化导致的温度升降。在过载情况下,配有热记忆的脱扣单元记忆因电流导致的温升。温升记忆有助于缩短脱扣时间。

所有 MicroLogic 脱扣单元都标配有热记忆功能:

  • 对于 MicroLogic 24 脱扣单元,时间常数为 15 分钟。

  • 对于 MicroLogic 567 脱扣单元,时间常数为 20 分钟。

电机脱扣单元

下图和下表显示了 MicroLogic M 型脱扣单元的保护功能。

项目

参数

描述

MicroLogic M 型

1.3

2

6 E

A

脱扣单元设置范围:最小设置/最大设置。

脱扣单元额定 In 对应于设置范围的最大值。

 

O

O

O

B

Ir

长延时保护吸合电流

L

C

等级

长延时保护脱扣等级

D

Isd

短延时保护吸合电流

S

E

tsd

短延时保护时间延迟

O

O

O

F

Ii

瞬时保护吸合电流

I

O

O

O

G

Ig

接地故障保护吸合电流

G

H

tg

接地故障保护时间延迟

Iunbal

相位不平衡保护保护吸合电流

O

tunbal

相不平衡保护保护时间延迟

O

(1) 功能:
:可调
O:固定
:未提供

电机脱扣单元:额外的保护

MicroLogic M 型脱扣单元(尤其是 MicroLogic 6 E-M)也包含针对电机应用的额外保护。有关更多信息,请参阅 DOCA0141ZH ComPact NSXMicroLogic 5/6/7 Electronic Trip Units - User Guide

LED 指示灯

脱扣单元正面的 LED 指示灯指示设备运行状态。

LED 及其含义取决于 MicroLogic 脱扣单元的类型。

MicroLogic脱扣单元的类型

描述

配电

  • Ready LED(绿色)在电子脱扣单元已做好保护准备时,缓慢闪烁。

  • 过载预警 LED(橙色):负载超过 Ir 设置的 90% 时,此灯常亮。

  • 过载报警 LED(红色):负载超过 Ir 设置的 105% 时,此灯常亮。

电机

  • Ready LED(绿色)在电子脱扣单元已做好保护准备时,缓慢闪烁。

  • 过载温度报警 LED(红色):电机热图像超过 Ir 设置的 95% 时,此灯常亮。

MicroLogic 1.3 M 脱扣单元仅提供短延时保护,显示 Ready LED(绿色)。

LED 指示灯功能适用于以下断路器负载电流:

  • 高于 15 A(在额定电流为 40 A 的 MicroLogic 脱扣单元上)

  • 高于 30 A(在额定电流大于 40 A 的 MicroLogic 脱扣单元上)

在前面板上 MicroLogic 脱扣单元 Ready LED 的上方标注有极限值。

注: 对于 MicroLogic 4 和 7 脱扣单元,除电流互感器电源之外,还另采用了一个电源来提供保护功能。无论负载如何,就绪 LED 都会闪烁,指示标准保护功能正在运行。

如要在负载电流低于极限值时激活 Ready LED,您可以:

  • 安装 24 Vdc 外部电源模块,这样,即使在断路器分闸后,也能连续监测脱扣单元。有关更多信息,请参阅 LVPED217032EN ComPact NSX & NSXm 目录

  • 或者在维护检查期间,连接口袋电池,以用于监测脱扣单元。

注: 如果预警 LED 和报警 LED 一直亮起,则执行负载减载,避免因断路器过载而引起脱扣。

测试端口

MicroLogic 脱扣单元拥有专用于维护操作的测试端口。

测试端口可用于:

  • 连接口袋电池,以便对 MicroLogic 脱扣单元执行本地测试

  • 连接服务接口,以便执行测试、设置 MicroLogic 脱扣单元、更新 MicroLogic 固件或使用 EcoStruxure Power Commission 软件进行安装诊断

  • 连接 USB 维护接口:

    • 以便使用独立的 USB 维护接口进行脱扣测试或安装诊断

    • 以便使用连接到 PC 的USB 维护接口进行测试和安装诊断,设置 MicroLogic 脱扣单元,更新 MicroLogic 固件

注: 测试端口带有封盖,位于 ComPact NSX400K 断路器上。
警告
绝缘距离减小的风险
ComPact NSX400K 断路器上,请勿取下 MicroLogic 测试端口的盖子。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

MicroLogic 脱扣单元的互换性

脱扣单元的现场更换非常简单:

  • 无需建立连接

  • 无须特殊工具(如经校准的力矩扳手)

  • 通过机械帽确保与脱扣单元的兼容

  • 限扭矩螺钉确保正确的扭矩

更换过程的简单性意味着在进行操作和维护过程时很容易进行必要的调整。

注: 脱扣单元安装好之后,螺钉头依然可以触及,因此仍能够移除脱扣单元。
注: 在具有 NARHB1HB2K 分断类型的 ComPact NSX 上,脱扣单元不可互换。

保护的铅封

MicroLogic 脱扣单元的透明盖可以被封上以防止对保护设置的修改。

MicroLogic 567 脱扣单元上,在护盖已封好的情况下,可以使用键盘读取保护设置和测量结果。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.