MicroLogic 2 AB 和 4 AB 电子脱扣单元
简介
MicroLogic 2 AB 和 4 AB 电子脱扣单元用于公共配电环境,根据签约的协议限制向用户供电的电流强度。
MicroLogic 2 AB 和 4 AB 电子脱扣单元只有 4 极配置。它们的特性分别与 MicroLogic 2 和 4 相同,但拥有特殊的额定值和长延时保护设置。
描述
调节旋钮和指示灯位于正面。
-
A MicroLogic 电子脱扣单元设置范围
B 用于设置中性线保护的选择旋钮
C Ready LED(绿色)
D 过载预警 LED(橙色):90% lr
E 过载报警 LED(红色):105% lr
F 测试端口
G 用于长延时保护吸合电流 lr 的调节旋钮
H 用于短延时保护吸合电流 Isd 的调节旋钮
I 瞬时保护吸合电流 Ii 值
J 用于接地漏电保护吸合电流 IΔn 的调节旋钮
K 接地漏电故障指示灯:检测到接地漏电故障时,为黄色。
L 用于定期接地漏电功能测试的测试按钮 (T)
M 用于接地漏电时间延迟 Δt 的调节旋钮
N 用于断开脱扣单元电源与相线的连接的开关,在执行面板介电测试时使用
脱扣单元额定值 In 对应于调节范围的最大值。
设置长延时保护
长延时保护吸合电流 Ir 使用多位旋钮设置。最大预设值(调节旋钮上的最大设置)等于脱扣单元额定值 In。
下表显示针对每个脱扣单元额定值的长延时保护吸合电流 Ir 值(安培),这些值直接显示在旋钮上。
|
脱扣单元额定值 In (A) |
吸合电流 Ir (A) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100 |
40 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
|
160 |
90 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
|
240 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
200 |
220 |
240 |
|
400 |
260 |
280 |
300 |
320 |
340 |
360 |
380 |
400 |
长延时保护时间延迟无法调节。下表显示了取决于负载中的电流的脱扣时间延迟值:
|
负载中的电流 In |
时间延迟 |
|---|---|
|
1.5 x Ir |
15 秒 |
|
6 x Ir |
0.5 秒 |
|
7.2 x Ir |
0.35 秒 |
其他保护设置
有关 MicroLogic 2 AB 脱扣单元上的所有其他设置,请参阅 MicroLogicMicrologic 2 电子脱扣单元。
有关 MicroLogic 4 AB 脱扣单元上的所有其他设置,请参阅 MicroLogicMicrologic 4 电子脱扣单元。