NSX 线缆
简介
NSX 线缆用于将断路器连接到通讯网络。
NSX 线缆可以:
-
自己用于传输通讯测量和设置信息(仅适用于 MicroLogic 5、6 和 7 脱扣单元)
-
或者与 BSCM 模块一起:
-
用于传输通讯测量和设置信息(仅适用于 MicroLogic 5、6 和 7 脱扣单元)
-
用于传输通讯状态信息(适用于标准和高级脱扣单元)
-
有关 ComPact NSX 断路器通讯功能整合的更多信息,请参阅:
-
DOCA0093ZH,ULP 系统(IEC 标准)- 用户指南
-
DOCA0091ZH,ComPact NSX - Modbus 通讯指南
描述
|
编号 |
数据介质 |
传输的数据 |
备注 |
|---|---|---|---|
|
A |
NSX 线缆微动开关 |
SD 触点的状态 |
NSX 线缆接入 SD 插槽而不是辅助触点。 |
|
B |
带有 RJ45 接头的电缆,用于连接到 ULP 模块。 |
通讯网络 |
有 3 种电缆长度可供选择:0.3 m (9.84 ft)、1.3 m (4.27 ft) 和 3 m (14.7 ft)。 |
|
C |
用于连接到 MicroLogic 5、6 或 7 脱扣单元或 BSCM 模块的内部接线 |
通讯网络 |
利用 BSCM 模块,NSX 线缆还能够传输断路器状态信息。 |
NSX 线缆还能够为以下设备提供 24 Vdc 电源:
-
MicroLogic 5、6 或 7 脱扣单元(无 BSCM 模块)
-
BSCM 模块(在安装有此模块的情况下)
安装
用来安装 NSX 接线的插槽取决于断路器的类型。
|
单独使用的 NSX 线缆 |
NSX 线缆和 BSCM 模块 |
||
|---|---|---|---|
|
ComPact NSX100-250 |
ComPact NSX400-630 |
ComPact NSX100-250 |
ComPact NSX400-630 |
|
A NSX 线缆 B BSCM 模块 |
|||
NSX 线缆不得与 SD 触点同时安装。
NSX 线缆可以现场安装。
有关安装的详细信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:GHD16047AA ComPact NSX100–630 – NSX 线缆。
利用 NSX 线缆通讯
NSX 线缆连接到以下 ULP 模块:
-
IFM 或 IFE 通讯接口
-
FDM121 显示器
-
IO 模块