利用延伸旋转手柄锁定断路器
锁定附件
延伸旋转手柄提供若干锁定功能以:
-
防止旋转手柄被操作。
-
防止门被打开。
某些锁定功能可以在不同的应用中被禁用。
手柄可使用最多 3 个挂锁(用户自备)或钥匙锁锁定。
|
附件 |
挂锁 |
|
|---|---|---|
|
在 O (OFF) 位置挂锁(标准)。 将旋转手柄挂锁到 O (OFF) 位置并不会防止门被打开。 |
使用最多 3 个挂锁(用户自备)锁定旋转手柄,挂锁的锁钩直径为 5–8 mm (0.2–0.3 in)。 |
|
|
在两个位置 I (ON) 和 O (OFF) 挂锁(在安装过程中对旋转手柄做出修改后)。 当旋转手柄锁定在 I (ON) 位置时,可以有 2 个选择:
|
使用最多 3 个挂锁(用户自备)锁定旋转手柄,挂锁的锁钩直径为 5–8 mm (0.2–0.3 in)。 |
|
|
使用 Profalux® 或 Ronis® 锁进行锁定(可选)。 锁安装在开关柜内的断路器面盖上。 根据选择的锁舌类型,可以只在 O (OFF) 位置或者在 O (OFF) 和 I (ON) 位置锁定断路器。 |
可以在现场安装 Profalux 或 Ronis 锁。钥匙锁可以和挂锁同时使用。 |
|
门锁(MCC 功能)
旋转手柄在交货时,门锁处于激活状态。如要停用门锁,请参阅以下说明书:
-
GHD16292AA,ComPact NSX100-250 用延伸旋转手柄
-
GHD16320AA,ComPact NSX400-630 用延伸旋转手柄
示例:一个用于开关柜进线的断路器和若干个馈线断路器,都带有延伸旋转手柄。这些断路器安装在同一个门后面。用其中一个延伸旋转手柄(进电断路器)把门锁住,可简化开关柜的维护工作。
钥匙锁操作的锁定过程
在 O (OFF) 或 I (ON) 位置上都可以对断路器使用钥匙锁。
|
步骤 |
动作(断路器处于 O (OFF) 位置) |
动作(断路器处于 I (ON) 位置) |
|---|---|---|
|
1 |
打开门。 |
如果有必要,禁用门锁设备,打开门。 |
|
2 |
使用安装在开关柜内面盖上的钥匙锁锁定旋转手柄。 |
使用安装在开关柜内面盖上的钥匙锁锁定旋转手柄。 |
|
3 |
关闭门。 |
关闭门,如果有必要,禁用门锁设备。 |
铅封附件
带有延伸旋转手柄断路器的铅封附件与带有直接旋转手柄断路器的相同。




危险