DOCA0140EN-03

24 Vdc 电源连接器

简介

24 Vdc 电源连接器用于将 MicroLogic 5、6 或 7 脱扣单元连接到外部 24 Vdc 电源,以便在断路器分闸或电流过低(15 至 50 A,取决于额定值)时,获得供电。

断路器合闸时,MicroLogic 脱扣单元由流经内部电流互感器的电流供电,以提供保护功能。

在以下情形下,可选配外部 24 Vdc 电源:

  • 在断路器断开时,修改设置。

  • 在流经已合闸的断路器的电流较低时,显示测量值。

  • 在脱扣后断路器分闸时,显示脱扣原因和分断电流。

安装

用来安装 24 Vdc 电源连接器的插槽取决于断路器的类型。

ComPact NSX100-250

ComPact NSX400-630

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?