接地故障保护
简介
接地故障保护通过以下功能来提供:
-
接地漏电保护,在故障电流强度较低的情况下(故障电流限制请参见接地连接图 TT 或 TN-S)。接地故障保护通过以下器件来提供:
-
MicroLogic 4 和 7 脱扣单元中嵌入的接地漏电保护。
-
增设到断路器的 VigiPacT Add-on 接地漏电保护模块。
-
-
MicroLogic 6 脱扣单元中嵌入的接地故障保护,在故障电流强度较高的情况下(此保护仅在接地连接图 TN-S 中使用)
嵌入的接地漏电保护
接地漏电保护嵌入在 MicroLogic 4 和 7 脱扣单元中。
IΔn 的最大值取决于断路器壳架等级:
|
断路器壳架等级 |
100 - 250 |
400 - 630 |
|---|---|---|
|
最大值 IΔn |
5 A |
10 A |
此系列包含两种设备类型:
-
脱扣设备在发生接地漏电故障时脱扣
-
报警设备测量并通过以下方式指示接地漏电故障,但不脱扣:
-
在正面上
-
通过 SDx 输出触点
-
下图显示了 MicroLogic 4 脱扣单元的两种类型:
有关 MicroLogic 7 的更多信息,请参阅 DOCA0141ZH, ComPact NSXMicroLogic 5/6/7 Electronic Trip Units - User Guide。
通过 VigiPacT Add-on 实现的接地漏电保护
VigiPacT Add-on 位于脱扣单元外部,用于针对以下情形提供接地漏电保护:
-
系统电压高达 550 Vac
-
分断能力超过 150 kA
VigiPacT Add-on 可以安装在带有热、热磁或 MicroLogic 2、5 和 6 脱扣单元的 ComPact NSX 断路器上。
接地故障保护
接地故障保护嵌入在 MicroLogic 6 脱扣单元中。有关更多信息,请参阅 DOCA0141ZH, ComPact NSXMicroLogic 5/6/7 Electronic Trip Units - User Guide。
设置接地漏电保护
安装标准为接地漏电保护规定或建议了特定的灵敏度和脱扣时间值:
|
保护类型 |
IΔn |
Δt |
安装标准 |
|---|---|---|---|
|
防直接接触保护 |
≤ 30 mA |
≤ 40 ms (1) |
必需 |
|
消防 |
≤ 300 mA 或 ≤ 500 mA |
≤ 40 ms (1) |
必要时需要 |
|
防间接接触保护 |
IΔn |
≤ 1 秒 |
IΔn 和 Δt 的最低建议值(IΔn 的值取决于地面电阻) |
|
(1) 故障电流 ≥ 10 IΔn时的 Δt 值 |
|||
设置接地故障保护
安装标准(尤其是 NEC - National Electrical Code - 规定了美国境内的安装规范)为接地故障保护规定或建议了吸合电流和脱扣时间值。
|
位置 |
Ig |
tg |
NEC |
|---|---|---|---|
|
低压配电系统的进电电源(以及 In > 1,000 A 的地方) |
≤ 1,200 A |
– |
必需 |
|
≤ 3,000 A |
≤ 1 秒 |
必需 |
|
|
低压配电系统下游 |
Ig |
– |
Ig 的最低建议值 |