配电系统中的故障电流
故障电流类型
故障电流有四种类型,共分为两个类别:
-
过流类别:
-
过载电流
-
短路电流
-
-
接地故障类别:
-
低强度接地故障
-
高强度接地故障
-
过流类别
主要特性及相关的风险如下:
-
过载电流:
引起这些电流的主要原因是受电侧负载过大。比如,车间中同时有过多的用电设备(照明、加热、供电)在工作,于是就可能导致配电过载。
过载电流的主要风险在于,会逐步降低设备性能,或者引起火灾。
-
短路电流:
引起这些电流的原因可能是设备或受电设备性能退化。比如,在恶劣条件(振动、潮湿和/或腐蚀性氛围)下工作的电机,其绕组的两个相位之间发生短路。
短路电流的相关风险在于,会瞬间降低设备性能,引起火灾,或者甚至因短路点的电能过高而发生爆炸。
接地故障类别
引起接地故障的原因可能是,设备、负载或导线因在潮湿环境中性能退化而发生异常老化。
这种故障电流的强度取决于所使用的接地连接方式。这些电流可能存在以下情况:
-
电流值非常低,即,远低于 TT 系统中的额定馈电流(这些电流被称为漏电流或剩余接地故障电流)。
-
电流值较高,即,达到 TN-S 系统中的短路电流(这些电流被称为接地故障电流)。
无论接地漏电流的大小如何,都会带来极大的触电死亡或火灾风险。