DOCA0140EN-03

运行期间的断路器维护

简介

无论工作与否,电气开关柜及其所有设备都会不断老化。这主要是由于环境和工作条件的影响。

为了有助于保证断路器在整个使用寿命期间都保持目录中定义的工作和安全特性,建议:

  • 断路器的安装环境必须拥有最佳的环境和工作条件(见下表)。

  • 由具备相应资质的工作人员定期检查和维护。

环境和工作条件

前面提到的环境条件涉及到严酷的工作环境

下表描述了最佳的环境和工作条件:

环境和工作因素

备注

温度

开关柜外的年平均温度:< 25 °C (77 °F)。

负荷

每天 24 小时负荷小于 In 的 80%。

谐波

每相的谐波电流 < 30% In

湿度

相对湿度 < 70%。

腐蚀性环境(SO2、NH3、H2S、Cl2、NO2

断路器安装环境类别为 3C13C2 (IEC/EN 60721-3-3)。

盐碱环境

断路器安装在无盐雾的环境中。

灰尘

含尘量低:利用过滤器或 IP 54 通风保护开关柜中的断路器。

振动

持续振动小于 0.2 g。

维护计划适用于最佳的环境和工作条件。如果超过这些限制,断路器的老化会加速,并且可能很快发生故障。

定期预防性维护

每款设备的维护建议旨在使设备或组件在其可用寿命期里维持在满意的工作状态。

推荐的预防性维护计划有以下 3 种:

  • 用户基本维护计划

  • 用户标准维护计划

  • 制造商维护计划

注: Schneider Electric 提供的全球服务计划可能包含针对设备的不同维护计划,其中不同维护级别的表述有所不同:
  • 本指南中的基本最终用户维护对应于服务计划中的日常维护。

  • 本指南中的标准最终用户维护对应于服务计划中的中级维护。

  • 制造商维护保持的表述不变。

下表总结了三个预防性维护计划的维护操作:

维护计划

维护描述

执行人员

用户基本维护

目视检查和功能测试,更换故障附件。

  • 经过培训且具备相应资质的最终用户人员

  • 经过培训且具备相应资质的维护服务提供商人员

  • Schneider Electric 现场服务代表

用户标准维护

基本最终用户维护、运行检修和组件测试。

  • 经过培训且具备相应资质的维护服务提供商人员

  • Schneider Electric 现场服务代表

制造商维护

用户标准维护以及 Schneider Electric 服务部提供的诊断和部件更换。

Schneider Electric 现场服务代表

如果各环境条件比正常条件有利,维护周期可以比常规环境和工作条件下的维护周期要长(比如标准最终用户维护计划可以每 3 年开展一次)。

如果其中任一条件不够理想,则缩短维护周期。相关建议请咨询 Schneider Electric 服务部。

与安全特别相关的功能要求有特殊的维护周期。

注: 定期测试远程安全命令是否有用。比如,至少每六个月测试一次。

所需的维护操作

小心
设备损坏风险
只有具备相应资质的电气人员才能执行绝缘和耐压强度测试。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

维护操作主要包括调试阶段所定义的 ADEFGIJ

字母 - 维护操作

维护操作

第 1 年

第 2 年

第 3 年

第 4 年

第 5 年

A

绝缘和介电强度测试

D

检查机械设备

E

检查连接

绝缘电阻测量

F

检查机械操作

注: 一年检查两次通过 MN/MX 执行的脱扣

更换 MN/MX 脱扣线圈

G

检查脱扣单元VigiPacT Add-on

注: 定期检查通过 VigiPacT Add-on 执行的脱扣:
  • 每三个月(如果当地没有相关规定)。

  • 每月一次(如果设备在腐蚀性、多尘或恶劣环境中运行)。

利用初级注入测试检查脱扣单元的特性

I

检查通讯

检查合闸时间、分闸时间以及线圈特性

J

清洗设备

有关维护操作的详细定义,请联系 Schneider Electric 服务部。

短路脱扣后的维护

根据标准 IEC/EN 60947-2 在严苛的条件下测试断路器,以检查其是否可以在最大允许值时分断短路电流 3 次。

发生短路故障后,应当执行以下操作:

  • 仔细清除一切黑烟痕迹。烟雾颗粒可能导电。

  • 检查电源连接和控制线。

  • 空载操作断路器至少五次。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.