控制附件
安装在断路器外的控制和指示触点
安装在盒体外的控制和指示触点用于特殊应用。请参阅 LVPED217032EN,ComPact NSX & NSXm 目录。
|
CAM 触点 |
预操作触点 安装在旋转手柄中:
|
|
位置触点 |
已连接 (CE)/已退出 (CD) 的位置触点 安装在抽架上,以指示断路器在抽架中的位置: A 连接位置触点 (CE) B 退出位置触点 (CD) |
脱扣线圈
脱扣线圈使用电气信号使断路器脱扣。这些辅件安装在本体内前面板的下面。
这些辅件的特性符合标准 IEC/EN 60947-2 的建议。
|
MN |
MN 欠压脱扣线圈 此脱扣线圈用于:
此类型的脱扣线圈可用于故障安全紧急停止。 |
|
延时单元 |
用于 MN 欠压脱扣线圈的延时单元 延时单元能够消除因瞬时电压骤降持续时间 < 200 ms 时欠压脱扣线圈引起的不必要脱扣。 延时单元有两种类型:可调式或固定式。 |
|
MX |
MX 分励脱扣线圈 此线圈使断路器在电压超过额定电压 Un 的 0.7 倍时脱扣。 |
有关安装的详细信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:NNZ4291701,MN 或 MX 线圈。