用于最大 63 A 的 3P 和 4P 断路器的 TM-D 热磁脱扣单元
简介
用于最大 63 A 的 3P/4P 断路器的 TM-D 热磁脱扣单元为可互换脱扣单元。
其设计是用于 AC 和 DC 通用应用。
TM-D 可互换 3P/4P 脱扣单元提供:
-
可调的热阈值
-
固定的磁吸合电流
描述
设置热保护
下表显示了对应每一个脱扣单元额定值、与旋钮 Ir 位置相应的热保护吸合电流 Ir 值(安培)(值通过旋钮指示)。
|
40 °C (104 °F) 时的脱扣单元额定值 In (A) |
16 |
25 |
32 |
40 |
50 |
63 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
40 °C (104 °F) 时的吸合电流 Ir (A) |
11 |
18 |
22 |
28 |
35 |
44 |
|
13 |
20 |
26 |
32 |
40 |
50 |
|
|
14 |
23 |
29 |
36 |
45 |
57 |
|
|
16 |
25 |
32 |
40 |
50 |
63 |
设置磁保护
磁保护吸合电流 Ii 不能调整,等于下面显示的值:
|
脱扣单元额定值 In (A) |
16 |
25 |
32 |
40 |
50 |
63 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
固定吸合电流 Ii (A) +/– 20% |
DC 值 |
260 |
400 |
550 |
700 |
700 |
700 |