DOCA0140EN-03

测试带有延伸旋转手柄的断路器

Push-to-Trip 步骤

小心
意外脱扣危险
只有具备相应资质的电气人员才能执行设备测试。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

测试脱扣机构时,采取预防措施以避免:

  • 操作中断

  • 激活不正确的报警

  • 触发不期望的操作

比如,如果用 push-to-trip 按钮使断路器脱扣,就可能导致不正确的故障指示或纠正措施(诸如切换至备用电源)。

带前延伸旋转手柄的断路器的门上没有 push-to-trip 按钮。如要检查脱扣机构,必须先开门。

根据以下步骤测试脱扣机构:

步骤

操作

位置

1

将断路器切换到 O (OFF) 分闸位置。打开门。

O (OFF)

2

利用以下工具将断路器从 O (OFF) 位置转到 I (ON) 位置:

  • 开门轴式操作器 (LV426937)。

  • 扁平扳手,当心不要损坏加长轴及其表面。加长轴是一个中空矩形管,尺寸为 10 x 10 mm (0.39 x 0.39 in)。

断路器已完成测试准备。

I (ON)

3

按下 push-to-trip 按钮。断路器脱扣。

Trip

4

使用专用工具(参见步骤 2)逆时针旋转加长轴,将断路器从 Trip 位置切换到 O (OFF) 位置。断路器处于分闸位置。

O (OFF)

5

关闭门。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.