使断路器分闸、合闸和复位
在本地分闸和合闸
-
如要使断路器合闸,则将拨动手柄从 O (OFF) 位置扳到 I (ON) 位置。
-
如要使断路器分闸,则将拨动手柄从 I (ON) 位置扳到 O (OFF) 位置。
电气故障脱扣后的复位
断路器因电气故障而脱扣,拨动手柄从 I (ON) 位置扳到 Trip
位置。
警告 |
|---|
|
电气故障引起闭合的危险
未首先进行检查请勿再次闭合断路器,如有必要,请修理下级电气设备。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
事实上,断路器的脱扣并不会修复下游电气设备的故障原因。
故障脱扣后的复位:
|
步骤 |
操作 |
位置 |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
– |
检查下游电气设备前,隔离馈电设备(请参阅设备的维护和维修作业)。 |
|
|
2 |
– |
查找故障原因。 |
|
|
3 |
– |
进行检查,如果有必要,修理下游设备。 |
|
|
4 |
– |
如发生的是短路脱扣,检查设备。 |
|
|
5 |
将拨动手柄扳到 O (OFF) 以复位断路器。 |
O (OFF) |
|
|
6 |
将拨动手柄扳到 I (ON) 以使断路器合闸。 |
I (ON) |
|


警告