DOCA0140EN-03

ComPact NSX100-250 - 配电保护脱扣曲线

TMD 磁脱扣单元

对于所有 TMD 曲线:

给出了 40 °C 环境温度、Ir = 1 x In、3 极加载、冷启动条件下的值。

对于 Ir = k x In,读取的时间值等于 1/k 乘以给定电流。

对于 1 极脱扣,读取的时间值等于 0.85 乘以给定电流。

对于热启动 (0.9 x Ir),将最大时间值除以 2(分钟),然后再乘以 4。

TM16D

Reflex 脱扣

TM25D

TM32D

Reflex 脱扣

TM40D

TM50D

Reflex 脱扣

TM63D

TM80D / TM100D

Reflex 脱扣

TM125D / TM160D

TM200D / TM250D

Reflex 脱扣

TMG 磁脱扣单元

TM16G

Reflex 脱扣

TM25G

TM40G

Reflex 脱扣

TM63G

TM80G

Reflex 脱扣

TM100G

TM125G

Reflex 脱扣

TM160G

TM200G

Reflex 脱扣

TM250G

MicroLogic 2.24.2 电子脱扣单元

MicroLogic 2.24.2 - 40–160 A

Reflex 脱扣

MicroLogic 2.24.2 - 250 A

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?