用于 80 A 至 250 A 的 3P 和 4P 断路器的 TM-D 热磁脱扣单元
简介
TM-D 热磁脱扣单元设计用于保护商业和工业配电环境中的导线。
脱扣单元有两种配置:
-
3P, 3D
-
4P, 3D
描述
设置热保护
下表显示了对应每一个脱扣单元额定值、与旋钮 Ir 位置相应的热保护吸合电流 Ir 值(安培)(值通过旋钮指示)。
|
脱扣单元额定值 In (A) |
16 |
25 |
32 |
40 |
50 |
63 |
80 |
100 |
125 |
160 |
200 |
250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
吸合电流 Ir (A) |
11 |
18 |
22 |
28 |
35 |
44 |
56 |
70 |
88 |
112 |
140 |
175 |
|
13 |
20 |
26 |
32 |
40 |
50 |
64 |
80 |
100 |
128 |
160 |
200 |
|
|
14 |
23 |
29 |
36 |
45 |
57 |
72 |
90 |
113 |
144 |
180 |
225 |
|
|
16 |
25 |
32 |
40 |
50 |
63 |
80 |
100 |
125 |
160 |
200 |
250 |
设置 In 为 80 A 至 160 A 的脱扣单元的磁保护
对于额定值低于 200 A 的脱扣单元,磁保护吸合电流不能调节,且固定为下表显示的值:
|
脱扣单元额定值 In (A) |
16 |
25 |
32 |
40 |
50 |
63 |
80 |
100 |
125 |
160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
吸合电流 Ii (A) +/- 20% |
190 |
300 |
400 |
500 |
500 |
500 |
640 |
800 |
1250 |
1250 |
设置 In 为 200 A 至 250 A 的脱扣单元的磁保护
下表显示了与 Ii 旋钮位置相应的磁保护的吸合电流 Ii 值(安培)(值通过旋钮指示):
|
脱扣单元额定值 In (A) |
200 |
250 |
|---|---|---|
|
吸合电流 Ii (A) +/- 20% |
1000 |
1250 |
|
1200 |
1500 |
|
|
1400 |
1750 |
|
|
1600 |
2000 |
|
|
1800 |
2250 |
|
|
2000 |
2500 |
应用示例
通过以下特性保护馈电设备:
-
采用 1,250 kVA 变压器(- 400 V, 4%)供电
-
配电箱保护装置位于 15 米开外,其上的负载主要用于照明(白炽灯)、加热和小型机器
计算得到的额定电流(负载消耗)值为 In = 175 A。
可以使用根据相关法规进行的安装计算来决定要安装的相应 ComPact NSX 断路器的特性(此计算使用 Ecostruxure Power Design – Ecodial 软件来执行)。
下表介绍了断路器选择:
|
安装 |
选择的 ComPact NSX |
备注 |
|---|---|---|
|
In = 175 A |
ComPact NSX250 |
外壳尺寸确定 |
|
分布式中性线 |
4P, 3D |
全中心线和线性负载 |
|
Isc = 28.5 kA |
F |
Icu 性能见铭牌 |
|
Ikmin = 14.0 kA |
– |
– |
下表显示了脱扣单元保护设置:
|
安装 |
选择的脱扣单元 |
备注 |
|---|---|---|
|
In = 175 A |
TM-D 200,Ir 设置为 180 A |
最佳选择 |
|
TM-D 250, Ir 设置为 175 A |
如果考虑延长,则必须如此设置 |
|
|
Ikmin = 14.0 kA |
Ii = 2,000 A 或 2,500 A |
进行中心线调节,以对配电进行 Ii 保护,兼容:
|