DOCA0140EN-03

MicroLogic 2 M 电子脱扣单元

简介

MicroLogic 2 M 电子脱扣单元适合用于保护标准应用中的电机馈电器。为自通风电机计算热脱扣曲线。

MicroLogic 2 M 电子脱扣单元可用于构造 1 类或 2 类协调电机馈电器。

描述

调节旋钮和指示灯位于正面。

MicroLogic2.3 M

MicroLogic 2.2 M

A MicroLogic 2.2 M/2.3 M 电子脱扣单元设置范围

B 用于长延时保护吸合电流 Ir 的调节旋钮

C 用于长延时保护时间延迟等级的选择旋钮

D 用于短延时保护吸合电流 Isd 的调节旋钮

E 瞬时保护吸合电流 Ii

F 测试端口

G 相位不平衡

H Ready LED(绿色)

I Alarm LED

脱扣单元额定值 In 对应于设置范围的最大值。

设置长延时保护

根据应用的启动特性,长延时保护通过 2 个旋钮来设置。

  • 长延时保护吸合电流 Ir 使用多位旋钮设置。

    最大预设值(调节旋钮上的最大设置)等于脱扣单元额定值 In

下表显示长延时保护的吸合电流 Ir 值(安培),这些值以与每个脱扣单元额定值相关的方式直接显示在旋钮上。

脱扣单元额定值 In (A)

25

50

100

150

220

320

500

吸合电流 Ir (A)

12

25

50

70

100

160

250

14

30

60

80

120

180

280

16

32

70

90

140

200

320

18

36

75

100

155

220

350

20

40

80

110

170

240

380

22

42

85

120

185

260

400

23

45

90

130

200

280

440

24

47

95

140

210

300

470

25

50

100

150

220

320

500

  • 长延时保护时间延迟等级使用多位旋钮设置:等级选择有 5、10 和 20。

下表显示了取决于负载中的电流且针对这三个等级的脱扣时间延迟值:

负载中的电流

等级

5

10

20

脱扣时间延迟 tr (秒)

1.5 x Ir

120

240

400

6 x Ir

6.5

13.5

26

7.2 x Ir

5

10

20

精确度范围为 -20%,+0%。

设置短延时保护

短延时保护吸合电流使用多位旋钮设置。其以 Ir 的倍数显示

步骤

操作

1

首先设置长延时保护:设置吸合电流为 Ir (A)。

2

Isd 调节旋钮转到所需的值(设置范围为:5 至 13 x Ir,以 Ir 为增量(9 个设置))。

3

Isd 设置为 Ir (A) x Isd 设置。

精确度范围为 +/- 15%。

短延时保护时间延迟无法调节:30 ms。

设置瞬时保护

下表显示根据脱扣单元额定值 In 的吸合电流 Ii 值(安培)。

 

脱扣单元额定值 In (A)

25

50

100

150

220

320

500

吸合电流 Ii (A)

425

750

1500

2250

3300

4800

7500

精确度范围为 +/- 15%。

相位不平衡保护

MicroLogic 2 M 脱扣单元包含对相位不平衡的保护。其特性包括:

  • 保护无法调节

  • 吸合:30% 相位不平衡(精度范围为 +/- 20%)

  • 过冲时间:稳态下 4 秒,启动期间 0.7 秒

示例:稳态下相位不平衡度在超过 4 秒的时间内持续超过 30% 时,会导致保护装置脱扣。

接触器断开命令

在断路器脱扣之前,配备有 SDTAM 模块的脱扣单元可以使用此模块的输出 2 (SD4) 来为电机馈电器激活接触器断开命令。

应用示例

通过以下特性保护电机馈电器:

  • 采用 1,250 kVA 变压器(- 400 V, 4%)供电

  • 电机应用保护取决于以下方面:

    • 双组件电机馈电器(断路器、接触器)

    • 直接在线启动

    • 电机功率 110 kW,即 In = 196 A

    • 2 类协调

    • 鉴于应用限制,只能执行缓慢启动

安装图

根据相关法规进行的安装计算决定了要安装的相应 ComPact NSX 的特性(此计算使用 Ecostruxure Power Design – Ecodial 软件来执行)。

安装图

安装

选择的 ComPact NSX

备注

In = 196 A

ComPact NSX250

MicroLogic 2.2 M 220

电机断路器,外壳尺寸

Isc = 28.5 kA

F

Icu 性能见铭牌

Ik min = 14.8 kA

脱扣单元保护设置

安装

脱扣单元设置

备注

In = 196 A

MicroLogic 2.2 M 220 设置为 200 A

MicroLogic 脱扣单元设置

缓慢启动

设置为等级 20

长延时保护脱扣等级

Ik min = 14.8 kA

瞬时 = 14 In

Isd/In > 12 或 Isd > 2,400 A

Isd 保护设置兼容:

  • 瞬时启动电流

  • 短路保护

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.