DOCA0140EN-03

连接到 PC 的 USB 维护接口

描述

使用连接到 PC(运行 EcoStruxure Power Commission 软件)的 USB 维护接口来对 MicroLogic 脱扣单元开展所有检查、测试和调节。

有两种方法可以将 PC 连接到 USB 维护接口:

  • 使用 USB 端口

  • 使用 Bluetooth/Modbus 选项

注: USB 维护接口无法与 MicroLogic400K 断路器中所安装的 ComPact NSX 2.3 脱扣单元一起使用。

使用 USB 端口连接

A 运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC

B USB 维护接口

C 脱扣单元测试端口

D MicroLogic 线缆,用于将 USB 维护接口连接到脱扣单元上的测试端口

E USB 标准连接电缆,用于将 USB 维护接口连接到 PC

注: 如果 USB 端口提供的电力不足以满足 MicroLogic 脱扣单元和 USB 维护接口的通电需求,USB 维护接口上的三个测试 LED 会开始闪烁。在这种情况下,应使用 USB 维护接口套件随附的电源模块为 USB 维护接口供电。

使用 Bluetooth/Modbus 选件连接

A 运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC

B USB 维护接口

C 脱扣单元测试端口

D MicroLogic 线缆,用于将 USB 维护接口连接到脱扣单元上的测试端口

E PS/2/RJ45 线缆,用于 USB 维护接口上的 Bluetooth/Modbus 选件

注: 使用套件随附的电源装置。
注: Bluetooth/Modbus 选件牢固地连接到 USB 维护接口上的 PS/2 连接器。不得使机械帽受力,这样才能使用 USB 维护接口上的 RJ45 接口。它仅适用于 ULP 连接法。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?